This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS470MF06607:微控制器唤醒问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS470MF06607

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/663858/tms470mf06607-microcontroller-wakeup-issue

器件型号:TMS470MF06607

我将 TMS470MF06607控制器用于 FT 和 SW CAN 应用。

我使用16MHz 晶体作为外部时钟源。  

在少数电路板中、我观察到微控制器在加电后会在15到20秒后唤醒。

我在多个板中看到了该问题。 首先、我认为这是晶体问题。 但我更改了晶体部分。  

我仍然面临着这个问题。  是否会建议问题的根本原因?

此致

Arun。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Arun、

    我已转发给我们的 TMS470/570器件专家。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否了解了在 OSCOUT 引脚上使用低电容示波器探针时的晶体启动时间? TI 建议您让晶体供应商推荐合适的负载电容器。