This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1297NCZAD:T3CCP1是否可与边沿检测一起用于锁存当前计时器计数并测量频率?

Guru**** 2815855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/663185/tm4c1297nczad-can-t3ccp1-be-used-with-edge-detection-to-latch-the-current-timer-count-and-measure-frequency

器件型号:TM4C1297NCZAD

我正在跳转到一个已经进行了一段时间的项目-其他工程师一直在进行这个项目、但现在我正在尝试帮助解决一些问题。  我在同一产品的早期版本上工作(使用不同的微控制器)。  在我工作的较旧版本中、我们使用了一个计数器芯片来为我们提供特定脉冲数之后的边沿。  当检测到该边沿时、定时器计数将自动锁存、我稍后会回来读取它、从新的数字中减去之前的数字并计算频率。

我们现在要进行板级修订、我想确保我们选择了正确的引脚。  我们将运行从计数器芯片到 R7的输出。  这是否起作用?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!
    欢迎来到论坛。 是的、BGA 焊球 R7、它是端口引脚 PA7、具有 T3CCP1的复用功能(定时器3捕捉/比较/PWM 1)。 该引脚可用于捕获计时器3 B 的计时器值
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。  非常感谢!!!!

    我希望如果我继续从事这个项目、我可能会更多地参与这个论坛。  )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我并不是要将我的"谢谢"标记为已解决问题!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Mark sheats"]我并不是要将我的"谢谢"标记为已解决问题!

    过去-此/其他论坛采用" 类似" 按钮、该按钮混合 了"赞赏、同时认可了一个格式良好的发布。"

    Minds "w/out equal"- exiled "like (类似)-导致您的"Accidental Verify (意外验证)"。    供应商的回应显然值得(离开和严重错过)"类似"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HA 哈。 我觉得按钮很好——不知道为什么有人想去掉它们…… )

    哦、嗯... 如果全世界都能倾听我们的声音... 那么我们的问题将得到解决... 或者、我们可能会遇到一组不同的问题???
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    说到"不同的问题集"、我们的客户使用了 BGA 器件、并发现了更好地用于某个引脚。 而且-它们被卡住了-引脚未"暴露"、因此(永远)无法访问。

    我们不知道您的 MCU 上放置的"引脚负载"、但如果您有另一个"无计时器引脚"、我相信您会通过路由到"R7"来获得收益、但也会继续路由到第二个计时器引脚。 (这样就提供了"苹果两口"—以防万一。

    明智的策略是"推出"许多最"不可访问的引脚"、以便它们(可能)可以为您服务...