This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:TCP/IP 堆栈工具问题

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/663543/tm4c1294ncpdt-tcp-ip-stack-tool-questions

器件型号:TM4C1294NCPDT

团队、  

我有一位客户希望知道我们为 TCP/IP 提供了哪些级别的支持。

- TI 是否提供了可用于开发环境的完整 TCP/IP 堆栈? 如果没有、我们是否有任何关于完整 TCP/IP 堆栈的建议?

-此堆栈是否包含 HTTP、HTTPS、SSH、SNNPNv3等,以及提供可用于控制硬件的网页的功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 提供网络开发者套件。 使其与 TI-RTOS 配合使用的代码已经编写完成、但据说它可以与其他操作系统配合使用。 这是一个奇怪的名称、TI 似乎正试图改为仅联网、但所有文档都提到 NDK。

    www.ti.com/.../NDKTCPIP

    用户指南未列出 TM4C 器件、但支持以下器件:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolus、

    Peter 提出了一个很好的建议、采用 TI-RTOS 的 NDK 可能是 TCP/IP 示例的最佳来源。

    我要补充的是、TivaWare 中包含一个可用于 TCP/IP 的 lwip 堆栈、我们也有一个 TI 参考设计、该设计将其用于 TCP/IP、尽管它还在 FreeRTOS 中包含 RTOS 元素: http://www.ti.com/tool/TIDM-TM4C129XS2E 文档: http://www.ti.com/lit/ug/tidu951/tidu951.pdf

    另一对使用 lwip TCP/IP 堆栈但我不确定它们是否稳健的 TivaWare 示例是 enet_io 和 enet_lwip。