This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:RM57L843

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/663330/rm57l843-rm57l843

器件型号:RM57L843

你(们)好

我需要使用 MibSPI 作为具有 SPI 闪存的正常 SPI。 两个问题、

1)-我将 MibSPI 用作仅使用一个 CS 的正常 SPI、并将所有其他 CS 悬空。 其余连接都很简单、就像使用 MOSI、SIMO 和 Clk 与从器件的正常 SPI 一样。 请确认此硬件配置足够、硬件配置中没有什么特别要求、可在 SPI 模式下使用。

2)-我认为它不会影响 DMA、我可以在 SPI 中使用 DMA 模式 来避免 CPU 上的额外负载。 SPI 在 DMA 中提供的最大长度数据是多少。  请确认?

此致;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bari、

    1.这种设置已经足够好(CS、CLK、SIMO 和 SOMI)。 如果闪存具有这2个信号、则可以上拉 WP 并保持闪存、也可以将这2个信号连接到 GIO 引脚(也使用外部上拉)。
    SPI 数据长度为16位。 因此、在 DMA 设置中、读取大小和写入大小都是16位。