This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:RM57L843

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: RM57L843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/663069/rm57l843-rm57l843

器件型号:RM57L843

尊敬的 E2E 用户

我在将异步 RAM 与外部存储器接口(EMIF)连接时感到困惑。 问题是我们如何满足 ASRAM 的时序要求。 如果我们有一个 ASRAM 的读取周期时间最小为 12ns。 如果我们将 Setup、STROBE 和 HOLD 的值分别设置为2、10和2。 异步 RAM 接口是否会????  

如果没有、请指导我如何满足计时规格

谢谢

此致 Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Irfan、

    如果规格的最小值为12ns、那么2+10+2 = 14ns 是否正常、因为它大于最小值? 如果这不正确、您是否可以澄清和/或提供与规范的链接、以便我更清楚地了解要求?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复

    14ns 大于12ns 的最短时间(异步读取周期时间)。 还可以吗? 如果我们看到 RM57L843的数据表。
    EMIF 读取周期时间(EW=0)=最小值为(RS+RST+RH)+E-3 (RM57L843数据表第110页的表6-36)

    我是说如何计算 Setup、Strobe 和 Hold Period 的值? 连接最短读取周期时间为12ns 的外部异步 RAM。

    谢谢
    此致
    Irfan