This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/EK-TM4C1294XL:HTTPS POST 示例代码

Guru**** 2566385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/663037/rtos-ek-tm4c1294xl-https-post-sample-code

器件型号:EK-TM4C1294XL

工具/软件:TI-RTOS

您好!

是否有一个使用网络服务 API 的 HTTPS POST 工作示例、该示例"开箱即用"?

查看 此处的现有示例代码、该代码只是部分代码、我目前无法运行。 以下是缺失的变量:

根据 HTTPS 获取示例代码、我本来希望看到一些基于 TLS 的内容。 例如,HTTPS POST 代码中没有对 TLS_CREATE()的调用,因此这意味着没有根 CA 证书集。

如果有一个更好、有效的 HTTPS 发布(使用 TLS 1.2)浮动在周围的示例、我会喜欢链接。

同时、我将尝试将缺失的变量组合在一起、并构建一个演示。

提前感谢、

谢谢、

Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    遗憾的是、我们没有示例。 我想您必须使用您引用的伪代码。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我将保持平切。 我确信我可以解决这个问题!

    谢谢 Todd