This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C123GH6PM:用于在 TM4C123GH6PM 支持 UART 的 SCPI 库?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/662650/ccs-tm4c123gh6pm-scpi-library-for-suing-the-uart-at-tm4c123gh6pm

器件型号:TM4C123GH6PM

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、  

我正在使用 TM4C123GH6PM 开发一种仪器、我使用 UART 访问该仪器、以配置和检索外部器件(例如 PC 中的串行端口)的数据。  既然我正在开发通信协议,我想知道是否有任何库可以用来实施 SPCI 通信协议并使我的仪器 SPCI 兼容:)  

SPCI 是 en.wikipedia.org/.../Standard_Commands_for_Programmable_Instruments

有什么想法或意见?

提前感谢。  

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、绿色电源、

    我们没有任何与 TM4C 搭配使用的 SPCI 库、我搜索了论坛、但看起来不像任何社区成员试图这样做、或者分享了任何相关内容。

    但不能确定它是否可以与 Wiki 页面上所述的 UART 配合使用、USB 可能是更好的选择。 但无论如何、我们没有提供任何配套资料或资源。

    您可能需要浏览 GitHub 等源共享站点、看看是否有适用于 Cortex M4F 处理器的通用库、然后可以将其导入到 TM4C 中。 这可能是您前进的最快途径。

    如果您继续实施、祝您一切顺利、很抱歉、我们无法提供更多帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    虽然使用"技术标准"通常是可取的-人们想知道、"1990年代标准"是否最好(今天)- 28年后?

    在投入大量的"血/汗/财宝"之前、可以学到很多(尤其是命令包含和格式)-"寻找新的此类"仪器标准"是否值得花时间?"

    如果存在"较新的标准"、甚至可能是建立在过去并增强过去的标准之上、这似乎是一种卓越的方法...

    (和... 与"支持 UART "("仲裁")相比、"仲裁"通常证明更合议-更快...)   (主题行 "suing"-可编辑!)