This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294NCPDT:I#39;m 通常对 CCS7的限制感到困惑

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/663186/ccs-tm4c1294ncpdt-i-m-generally-confused-about-ccs7-about-limitation

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

我有 XDS100v2 和 XDS200器件以及包含 TM4C1294NCPDT 器件的定制板。

CCS 7.1是在 F28335、F2808和 MSP430下安装和开发的(非常成功)项目、没有任何限制或问题。

在 TM4C1294NCPDT 的这种情况 下、CCS7中是否存在对该项目的限制、如果是、它们是什么?

我收到了有关此主题和培训视频的冲突信息。 MCUExpresso 对 存储器没有明显的限制(我认为128K)

R.   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用 CCS7对 TM4C1294NCPDT 进行开发没有限制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Fantansic……感谢快速回复!!!!!