This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM42L432:不带计算机的编程器

Guru**** 2895600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/663183/rm42l432-programmer-without-a-computer

器件型号:RM42L432
主题中讨论的其他器件:SEGGER

您好!

我有一位客户正在寻找一个不能访问计算机的程序员。 他们目前正在使用 Segger J-link 编程器进行开发、虽然 SEGGER 确实有生产编程软件、但需要访问计算机。 如果我的客户不需要将计算机发送给我们的电路板制造商进行编程、那会更好。 到目前为止,我还没有看到任何支持 Cortex-R4的独立编程器,所以我想问。

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    我不知道有什么符合这一要求的东西。 由于 Hercules 器件没有基于 ROM 的引导加载程序、因此首次编程始终必须使用 JTAG 完成。 因此、我认为在大多数独立设备中、如果不使用 PC、就很难实现这种类型的控制。