This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:如何将代码从 EK-TM4C1294XL Launch Pad 编程到 MSP430G2452的工厂直销控制器

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL, MSP430G2452, ENERGIA, MSP430G2553, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/661441/ek-tm4c1294xl-how-to-program-a-code-from-ek-tm4c1294xl-launch-pad-to-factory-outlet-controller-of-msp430g2452

器件型号:EK-TM4C1294XL
主题中讨论的其他器件: MSP430G2452ENERGIAMSP430G2553MSP-FETMSP-EXP430G2

您好!

我有 EK-TM4C1294XL Launch Pad 和四个 MSP430G2452 IC。  我需要使用 Energia IDE 进行编译、并希望通过 beard 板在 MSP430G2452中上传程序

我该怎么做?  我是否需要 MSP430G2452芯片的任何引导加载程序。

请指导我在不使用 MSP430G2452 Launchpad 的情况下执行此操作。

此致、

安布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引述 USER="Anbarasu R8"]请指导我在不使用MSP430G2452 Launchpad 的情况下执行此操作。

    我的朋友-您是否不是在这里要求您的"帮助者" -以他们(可能)的巨大时间/精力来换取您(轻微)的成本节省?    这是"公平/恰当"的要求吗?

    您向   "Energia" 团队提出此类请求的方向是否会更直接、从而更有成效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不清楚您的问题。 是否要将 EK-TM4C1294XL 电路板用作扫描控制器来对 MSP430G2452进行编程? 我不认为这是可能的、但由于我不是 MSP430器件方面的专家、我将向该团队通知您的问题。 对于 Energia 问题、最好将其发布在论坛 forum.43oh.com/.../上
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我有 MSP430G2452微控制器新芯片。 我需要借助 EK-TM4C1294XL Launch Pad 对"MSP430G2452"芯片进行编程。 我是否需要"MSP430G2452"芯片中的任何引导加载程序。 我使用 Energia IDE 进行编程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "我该怎么做?"

    3个简单步骤:

    1) 1)阅读 MSP430编程手册;
    2) 2)在 LaunchPad 上实施编程协议;
    3) 3)在 LaunchPad 和主机(可能是 UART)之间编写通信方案;
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可能"错过"海报中" LaunchPad?"的特定排除项   (需提供3分中的2分)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MSP430G2452微控制器中没有 BSL 功能。 (参考附件)

    此致、

    安布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSP430G2452 微控制器中没有 BSL 工具。"

    这并不意味着您无法使用其他器件对其进行编程、例如您拥有的 tm4c launchpad。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有 MSP430G2452微控制器的 LaunchPad;请参阅图像附件。 但我只具有 EK-TM4C1294XL Launch Pad。

    在 MSP430G2452微控制器中使用十六进制文件刻录程序需要做什么。 [借助 EX-TM4C LaunchPad ]

    我是否需要安装 Arduino Atmega328芯片中的任何引导加载程序。?

     -Anbu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让我第三次尝试:从一开始、我就建议您使用 tm4c launchpad、您必须对 MSP430进行编程。

    我从未讨论过您没有的 Launchpad。

    希望这对您有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    让我在这里从 MSP430的角度来阐述一些内容。 TM4C Launchpad 上的仿真器无法对 MSP430进行编程、因为它们使用完全不同的仿真器/编程器类(ARM 与 MSP430)。 通常、如果您确实希望使用 TM4C 或其他主机微控制器对 MSP430进行编程、则只需实施 BSL 协议、因为它只是通过标准 UART/I2C 实现的一种非常简单的协议。 遗憾的是、您使用的确切 MSP430没有 BSL。 顺便说一下、类似的器件 MSP430G2553具有 BSL。 另一个唯一的选择是让主机 MCU 复制 MSP-FET 或其他 MSP430仿真器对标准4线制或2线制 JTAG (SPI-by-Wire JTAG)所做的工作。 您可以将 MSP430 Replicator 代码(http://www.ti.com/tool/REP430F )移植到您的 TM4C 器件中以执行此操作。 但是、不建议这样做、因为复制器代码可能很难使用、并且您的端口将不受支持。 更简单的方法是获得 MSP430G2xx Launchpad (www.ti.com/.../MSP-EXP430G2 )或 MSP-FET (http://www.ti.com/tool/MSP-FET )对 MSP430G2452进行编程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我需要使用 tm4c1294 Launch Pad 对 msp430G 进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anbarasu、

    正如 Jace 所说、您可以使用 TM4C LaunchPad 上的 MSP430 Replicator 代码、也可以放弃使用 TM4C 作为编程器、并使用 MSP-EXP430G2 LaunchPad 或 MSP-FET 作为编程器。 这些是您唯一的选择。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想大家都知道你想要什么、并为你提供了几种方法。

    您只需在最后完成、即可获得所需的内容、因为其他人都不会为您执行该操作。  您已经有一个地图。 现在、您只需按照地图操作即可。