This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:HalCoGen 以太网驱动程序-可能的竞态条件

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/662720/tms570lc4357-halcogen-ethernet-driver---possible-race-condition

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

以下是 HalCoGen 生成的 EMAC 驱动程序(TMS570LC4357)的一部分:

void EMACReceive(hdkif_t *hdkif)
{...

CURR_TAIL->NEXT =(EMAC_Rx_BD_t *) EMACSwizzleData ((uint32) rxch_int->free_head); 

(笑声) LAST_BD->NEXT =空;

但它可能具有竞态条件。 它在 RX 缓冲区描述符链的末尾添加了新的部分。 问题是添加了未终止的链件、如果之后终止、则终止。 当 MAC 控制器的速度比 SW 快时(SW 可以被更重要的东西中断)、这就包含了可能的竞态条件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jiri、

    感谢您提供相关信息。 我会将其转发给我们的软件团队、以便他们可以对其进行评估和测试。