This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:将 EEPROM 写入寿命限制为每字7次?

Guru**** 2547110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/662795/tm4c1294ncpdt-limit-the-number-of-lifetime-eeprom-writes-to-7-writes-per-word

器件型号:TM4C1294NCPDT

根据 Ralph 的建议、我查看了最新的勘误 www.ti.com/.../spmz850g.pdf

在第48页、它讨论了 EEPROM 损坏、并给出了解决方法、其中包含

将 EEPROM 在使用寿命内的写入次数限制为每字7次

由于我们需要一段时间更新 EEPROM 的全部内容、因此在我们自己的实验中使用该器件时不会出现问题、但当器件成功运行时、一切都是可能的、因此我对第7题很好奇。

是否有要分享的见解? 谢谢!