This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM46L852:MIPSPI1和 MII 的同时使用

Guru**** 2952440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/662556/rm46l852-simultaneous-use-of-mipspi1-and-mii

器件型号:RM46L852

我们在同时使用 MIPSPI1和 MII 时遇到问题。

目前、我们无法同时使用 MIBSPI1和 MII。

我们可以使用 MIBSPI1和 MII 吗?

此致、

Shigeru Maeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shigeru、

    MibSPI1和 MII 的几个信号被复用:

    MibSPI1_SIMO1和 MII_TXD3
    MibSPI1_CS1 和 MII_COL
    MibSPI1_ENA 和 MII_RXD2
    MibSPI1_CS5 和 MII_RXD0
    MibSPI1_CS0和 MibSPI_SOMIP1和 MII_TXD2