This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ECC 测试 RAM、EEPROM、闪存。

Guru**** 2542200 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/662158/ecc-testing-ram-eeprom-flash

主题中讨论的其他器件:TMS570LS0432


大家好、我想在 RAM、EEPROM、闪存的 TMS570LS0432上执行 ECC 运行测试。 您有任何代码或教程吗?

我将插入错误并查看更正的行为。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Edilson、您好!

    TI 还提供包括源代码的安全诊断库。 您提到的测试包括在库中。

    可从以下网址下载: www.ti.com/.../safeti_diag_lib

    这很可能是您了解如何执行这些任务的最快途径。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。