This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0714:TPS65381Q

Guru**** 2586445 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/661042/tms570ls0714-tps65381q

器件型号:TMS570LS0714

你(们)好,先生  

我们正在 使用 TPS65381Q 为 OBC 应用设计 TMS570LS0714  

您是否可以帮助提供 TMS570LS0714 + TPS65381的参考设计原理图?

如果参考设计具有 CAN 总线电路、则会更好  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,萧

    我们没有使用 TMS570LS0714和 TPS65381的参考设计。 在 TMS570LS12x 控制卡上使用 TPS65381作为电源。 控制卡已停产。 TMS570LS12x (144引脚)和 TMS570LS0714 (144引脚)引脚对引脚兼容。 以下是控制卡原理图的链接、以及将 TPS65381与 TMS570 MCU 连接的应用手册:

    processors.wiki.ti.com/.../TMS570LS12x_CNCD
    www.ti.com/.../spna176a.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 QJ

    感谢您的回复
    如果我遵循 TMS570LS12x 的参考设计并将使用从 LS12x 更改为 LS0714
    有什么需要注意的硬件原理图吗?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai、

    请注意控制卡上使用的封装。 LS12x 支持144引脚 PGE 封装和3367引脚 BGA 封装。 控制卡使用 BGA 封装。 LS0714支持144引脚 PGE 封装和100引脚 PZ 封装。 您需要将控制卡上使用的信号映射到 PGE 封装。