This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:用于 RM57L843微控制器的双精度浮点库

Guru**** 2586515 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/662473/rm57l843-double-precision-floating-point-library-for-rm57l843-microcontroller

器件型号:RM57L843

是否有专为 RM57处理器定制的支持双精度64位运算的浮点库?  此外、是否有可反映 RM57硬件浮点单元的 FLOPS 性能的基准?

提前感谢、

Pete Cunningham

感知机器人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Peter、

    Cortex-R5F 内核中的硬件浮点单元直接支持双精度64位浮点运算。

    我不知道在 Cortex-R5F 内核中包含的 ARM 浮点硬件上执行的任何基准测试。 TI 尚未委托进行此类研究。 如果有这样的研究,很可能会在 ARM 网站的某个地方,但我自己却找不到任何东西。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Chuck。