This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:具有安全库2.4.0的 TMS570LC4357

Guru**** 2551300 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/661924/tms570lc4357-tms570lc4357-with-safety-library-2-4-0

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

大家好、

我将控制器 TMS570LC4357与安全库2.4.0配合使用、并且我的函数"sl_SelfTest_DMA (DMA_software_test)"有问题。

测试在代码行"if (sl_dmaSoftwarerTestConfig (&dma_test_Vara、&dma_test_varB、dma_permission_read_access、&dmaCTRLPPKT)"失败、但我不理解原因。

函数"sl_dmaSoftwarerTestConfig"的返回值 应该为 true、但在我的情况下它始终 为 false、原因是源值和目标值不同。 源值为0x5555 5555、目的值为零、因此返回值为 false。

此致

Lars

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lars、您好!

    通常,此类型的错误是由高速缓存设置引起的。 即、当软件对源内容和目标内容进行比较时、目标是缓存的值、而不是 L2SRAM 的实际内容。 为防止这种情况发生、请将这些存储器位置配置为写入、而不是缓存。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    我在  HalCoGen 中将 RAM 的类型、标签"R5-MPU-PMU"、区域3 (RAM 区域)为"normal_ONIC_Nonshared"。 工作的时间。 但我当然还有一个问题。 在 TMS570LC4357处理器的安全库2.4.0中 、如果是 sl_selftest.c 文件第4739行

    sl_dmaREG->DMAMPR_L[0U].ENDADD =(uint32)(srcAddr)+ sizeof (uint32);

    sl_sl_dmaREG->DMAMPR_L[0U].ENDADD =(uint32)(srcAddr)+ sizeof (uint32)- 1U;

     

    此致

    Lars