This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L750:RM48L750安全材料的可用性

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/661424/rm48l750-availability-of-the-safety-materials-for-rm48l750

器件型号:RM48L750

您好!
我能否确认标题部件的所有材料均已准备就绪?  我们希望:

- NDA 报告
-电子表格
-经过认证的驱动程序


我知道有些项目将根据 NDA 提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideaki 您好!

    TI 提供的一些文档、其中一些未签订 NDA、可帮助完成安全认证流程:

    • Hercules 器件安全手册(SM) - www.ti.com
    • 安全分析报告摘要(SAR1) --专用 E2E (需要保密协议)
    • 详细安全分析报告(SAR2)--专用 E2E (需要保密协议)
    • FMEDA 电子表格 -专用 E2E (需要 NDA)
    • 软件工具和相关 CSP ---- www.ti.com

    私有 E2E 要求您在申请表中申请访问权限并提供信息。 一旦您提供信息、我们将起草一份专门的单方面 SafeTI NDA、以涵盖共享私人论坛中包含的 NDA 材料。 您需要让公司内的 somone 签署 SafeTI NDA、并授权其代表您的公司签署、然后签订 NDA 的法律协议。 SafeTI NDA 签署后、将向您发送加入社区的正式邀请。

    要申请访问权限、请使用以下链接:tideals.wufoo.com/.../

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    QJ、
    非常感谢。