This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:rm57l843

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/661994/rm57l843-rm57l843

器件型号:RM57L843

你(们)好

我有两个问题。

1)-默认情况下、上拉/下拉电阻值是多少?  如果我们考虑、在电源序列中、 我们是否可以假设默认电阻器连接到微控制器引脚。

2)-EMIF 时钟用于异步/同步。 异步通信中使用的 EMIF 时钟的默认值是多少?  它是如何计算的。

此致;  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rah跟、

    [引用 user="Rafre]1)-默认情况下、上拉/下拉电阻值是多少?  如果我们考虑、在电源序列中 、我们是否可以假设默认电阻器连接到微控制器引脚。

    我们不会指定相对于电阻的内部拉取。 我们指的是他们的拉力。 我们的器件中实现的大部分拉电流为20uA、但这取决于引脚。 查看数据表中的引脚功能表、了解您感兴趣的引脚。 复位后、将启用端子功能表中列出的值和拉动方向。

    2)- EMIF 时钟用于异步/同步。 异步通信中使用的 EMIF 时钟的默认值是多少?  如何计算。[/quot]

    EMIF 时钟是在启动期间配置的(EMIF_CLK=VCLK3)。 VCLK3从 HCLK 缩放、与 VCLK1相同。 默认情况下、它将是 VCLK3/2 (即 VCLK3R+1是预分频器)。