This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:EMIF#5勘误表

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/661981/tms570lc4357-errata-emif-5

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

您好!

我们目前正在使用以下组件:TMS570LC4357。

通过使用 HalcogGen、我们可以看到有关 EMIF 使用限制的注释。

实际上,它被提到:“根据勘误表 EMIF#5,EMIF SDRAM 初始化必须在 EMIF 时钟低于40MHz 的情况下执行。”

此勘误表是否也适用于 TMS570LC4357器件?

下面是 HalcogGen 的摘录:

"

**@fn void EMIF_SDRAMInit (void)
*  @brief 初始化用于 SDRAM 的 EMIF 驱动程序
*
*  此函数已被弃用。
*  根据勘误 EMIF#5、EMIF SDRAM 初始化必须在 EMIF 时钟低于40MHz 的情况下执行。
*  因此、在配置 PLL 之前、需要从启动中调用 INIT 函数。
*  已添加一个新函数 EMIF_SDRAM_StartupInit 并在启动时调用它。
*  此函数不需要从 main 调用、并保留以实现兼容性。
*

空 EMIF_SDRAMInit (空)

"

此致、

Christopher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    是的、EMIF#5在整个电路板上应用于所有具有 EMIF 模块的器件。 此特定通报(EMIF#5)正在审核中、并等待勘误文档更新、因此尚未正式发布。 我随函附上了该公告的草稿、供您审阅和考虑。

    e2e.ti.com/.../1307.EMIF_2300_5-Advisory-Draft-Version.pdf