This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:需要端口多路复用工具和应用手册

Guru**** 2584125 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/661824/tms570lc4357-port-multiplexing-tool-and-application-notes-request

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

您好!

请为 TMS570LC4357提供端口引脚分配或多路复用工具。 任何基于 TMS570的 EV 逆变器电机控制的参考设计都将大有帮助。  

谢谢、此致、

Nagamani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagamani、

    IO 配置在 HALCoGen 工具中实现。 对于每个具有 GPIO 功能的模块、您可以将引脚配置为功能或 GPIO。 如果配置为 GPIO、则可以在端口选项卡上配置拉控制、方向、初始值等详细信息。

    可以在 PINMUX 选项卡上完成 PINMUX 配置、如下所示: