This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:TCP/IP 上的 TM4C1294NCPDT Modbus RTU

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/661126/tm4c1294ncpdt-tm4c1294ncpdt-modbus-rtu-over-tcp-ip

器件型号:TM4C1294NCPDT
主题中讨论的其他器件:Energia

您好!

我正在尝试使用 Tiva Tm4c1294 Connected Launchpad 通过 TCP/IP 实现 Modbus RTU 从站。 代码已使用 Arduino 成功测试。 但是,当我在 Energia 中使用相同的代码时,会对 Launchpad 执行 ping 操作,但 Modbus RTU 不起作用。 在从 Arduino 迁移到 Tiva 时、是否需要更改任何库和硬件配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、我不是 Energia 用户。 我建议您也将您的问题发布在 :forum.43oh.com/.../上
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅随附的用于识别 problem.e2e.ti.com/.../MgsModbus_5F00_test_5F00_Slave.rar 的代码