This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:嵌入式 CAN 控制器的类型是什么

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/661782/tm4c123gh6pm-what-is-the-type-of-the-embedded-can-controller

器件型号:TM4C123GH6PM
主题中讨论的其他器件:TM4C123

大家好、  

我需要 TM4C123器件中内部 CAN 控制器的数据表。  

能不能有人告诉我控制器的 IP 或其类型、 以便我搜索其数据表。

此致、

斯里特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TM4C123系列微控制器中嵌入的 CAN 控制器是 Bosch DCAN 模块。 它支持 CAN 协议版本2.0 A/B 此数据表的第17节对其进行了说明: www.ti.com/.../tm4c123gh6pm.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 LMI 时代(现在已经超过10年了)起、您的论坛就是我第一次看到/注意到的专门针对 "MCU 外设的 IP "的请求。   

    我怀疑(任何)供应商是否会完全公开地提供此类"IP"、尤其是在以下情况下:  

    • 有一个超过1K+页的 MCU 手册-有一个详尽的章节专门介绍 CAN 外设
    • 有一个详细的 API -同样也有一个很好的基于 CAN 的函数选择
    • 有代码示例 w/in -" 软件/示例/外设/CAN"

    您应该注意到、在上述列出的 CAN 外设中、有数百(或许数以千计)获得了成功-这些 MCU 增强功能通常极大地帮助了我们。

    选择并部署合适的 CAN 收发器非常重要-这应该"更好"地执行您的 "数据表搜索"要求...

    [编辑]  向上帝发誓- Bob 的帖子没有出现!   我感到惊讶的是,这种外围设备的细节是免费提供的,但必须要问,没有"所有 外围设备 IP 需求"的"闸门"。 现在 、 "打开了吗?"