This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:定时器中断程序

Guru**** 2584595 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/661408/tm4c1294ncpdt-timer-interrupt-program

器件型号:TM4C1294NCPDT
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL

尊敬的先生,

我正在从给定的示例中实施计时器中断程序。 它适用于精细到10ms 的中断。 但我无法进一步减少中断时序。 对于任何少于10ms 的延迟计数、它只提供10ms 的中断。 我想在1ms 使用中断。 那么、请向我推荐什么是问题以及如何解决?

此致、

Digvijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "那么、请告诉我什么是问题以及如何解决?"

    许多可能的问题:

    1) 1)您可能尚未烧录代码;

    2) 2)您的编程人员可能未刷写代码;

    3) 3)您刷写了错误的电路板;

    4) 4)您没有为电路板加电;

    5) 5)您烧录了代码的不同 peice;

    6)电路板不可刷;

    (笑声)

    我不知道其中是否有任何一个适用于您的情况。 但是、我知道您的代码是正确的、这是您不需要担心的事情。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果需要类似的东西

    Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Digvijay、

    正如 Danny 所指出的、您真的没有为我们提供足够的信息来帮助您。 我采用了"C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\examples\boards\ek-tm4c1294xl\timers"中的示例项目。 此示例创建了两个计时器中断、一个频率为1Hz、另一个频率为2Hz。 我将2Hz 中断更改为1KHz (每1ms 一次)、只需将文件"timers.c"的第240行从"/ 2"更改为"/ 1000"即可。

    ROM_TimerLoadSet (Timer1_base、timer_A、g_ui32SysClock / 1000);
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请将其留给供应商代理、以"杀死我们的 Joy!"    所有的技术——一直都是——太无聊了!    

    似乎 有三个(被禁止的)"喜欢"入侵了 Danny 的盒子里...   (可能是第4个-如果错误被确认...)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生,

    代码工作正常。 这是逻辑分析仪出现的问题。 很抱歉这个愚蠢的问题。

    此致、

    Digvijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "代码工作正常。"

    我从一开始就知道了,甚至在你知道之前,:)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    展开/取消认证  您的就像 在盒子里!

    我敢打赌(被指控)犯罪人.  (无电容逻辑分析仪)...  可能会提出不同的"问题原因"。