This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:需要有关电动汽车正确 MCU 和实际应用的帮助

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C28346

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/661320/tms570lc4357-need-help-with-proper-mcu-and-practical-applications-for-electric-vehicle

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:TMS320C28346

你好。 我是微处理器和电源转换(MP2C)实验室的硕士课程学生。 我目前正在与国家研究机构和一家公司合作。 该项目的内容是为电动汽车开发 HVAC 系统的控制板和逆变器板(电动压缩机-三相永磁同步电机-、PTC 加热器/使用电压:380Vdc 两者),并将应用于实际的大规模生产。 我正在使用 TI 的 MCU 进行开发、但我已被一名国家检查员命令更改 MCU。 因为大多数汽车产品都使用 Freescale 的 MCU 产品。

为了反驳这一内容、我向 TI 提出了要求。
1.是否有任何 TI MCU 用于车辆的情况?(与我们的情况类似)如果有、请告知我们控制器制造商名称、使用器件和 MCU 型号。

2.是否有低于20美元的低成本模型(符合汽车标准)? (当前设计的电路使用 TMS320C28346)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaeman、

    Hercules 是基于 ARM Cortex-R4/R5的 MCU 系列、适用于工业、汽车和运输安全。 支持功能安全系统的 TI MCU 系列基于20多年的汽车安全经验而构建。 它具有许多硬件安全特性、例如锁步、CPU 自检、RAM 自检、RAM 和闪存 ECC 等  这些硬件安全特性将有助于减少客户在软件开发中花费的时间和精力。

    Hercules MCU 提供了一个大型可扩展平台、其中包含从128KB 闪存到4MB 闪存的器件以及从80MHz 到330MHz 的性能选项。 采用相同封装的器件是引脚对引脚兼容的。 所有器件使用相同的外设。  此外、Hercules 还提供了必要的安全文档、工具和软件、以使功能安全应用的开发变得更加轻松。   

    广泛的配套资料可帮助客户并简化认证工作:

    1. TÜV T Ü V S Ü D 认证的硬件/软件开发流程
    2. TÜV SÜD MCU 均通过 T Ü V–ISO 26262和 IEC 61508认证
    3. 安全手册和 FMEDA 工具
    4. 软件合规性支持和编译器资质审核套件
    尽管 NXP、Infineon 和 Renesas 要求 IEC 61508支持、但无法公开找到任何证书(流程/产品)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jaeman、

    为了补充 QJ 的评论、Hercules 和 Hercules 产品的生产所用的器件用于 ABS、安全气囊、EPS、BMS、电动汽车驱动系统和自动驾驶车辆。 此外、我们的器件还用于许多铁路、航天甚至航天应用。

    随着我们对 ABS 的参与、我们相信我们是该细分市场的市场领导者、因为我们已经参与并被全球几乎所有最大的 ABS 制造商所使用。

    此外、正如 QJ 提到的、Hercules 产品系列提供大量材料来帮助我们的客户进行功能安全认证。 此套材料包括安全手册、安全分析报告和可根据您的特定任务配置文件定制的 FMEDA、HAL 代码生成应用/工具、编译器资质审核套件、安全诊断库(用于实现我们的安全手册中所述的诊断)、 和认证支持包(用于验证 TI 提供/生成的代码是否符合在您的功能安全应用中使用的条件)。

    Freescale /NXP 是汽车行业许多生产器件的公司之一、但它们肯定不是唯一的公司、我相信我们的功能安全产品与任何其他公司提供的产品一样强大。 如果需要与您的"检查员"进行讨论、我们很乐意讨论 Hercules 的属性并将我们的故事传达给他们。 如果您想继续、请使用此 E2E 给我发送私人邮件、我们可以安排 WebEx 和电话会议来展示我们的产品概览。