This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:UART 只能接收少于8个字节的数据

Guru**** 2584835 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/661047/tm4c123gh6pm-uart-can-only-reccive-less-than-8-bytes

器件型号:TM4C123GH6PM

大家好、当我使用 tm4c123ghpm 测试 UART 功能时、

当我测试它时、我发现如果 Rx 长度大于10字节、它会变为硬故障、但少于8是可以的。

如果我将 Rx 计数设置为零、它将正确损坏。

代码如下:

//UART
#define DEBUG_UART UART4_base
#define DEBUT_UART_PERIPh SYSCTL_PERIPH_UART4
#define DEBUG_UART_PORT SYSCTL_PERIPH_GPIOC
#define DEBUG_UART_RX GPIO_PC4_U4RX
#define DEBUG_UART_TX GPIO_PC5_U4TX
#define DEBUG_UART_PORT_base GPIO_PORTC_BASE
#define DEBUG_UART_RX_PIN GPIO_PIN_4
#define DEBUG_UART_TX_PIN GPIO_PIN_5

uint8_t Uart4Rx[64]={0};
uint8_t Uart4Tx[64]={1、2、3、4、5、6};

UARTRX_STRUCTGData;
空 UART4IntHandler (空);

空 PrintUsartInit (uint32_t 波特)

GPIOPinConfigure (DEBUG_UART_RX);
GPIOPinConfigure (DEBUG_UART_TX);
GPIOPinTypeUART (DEBUG_UART_PORT_base、DEBUT_UART_RX_PIN|DEBUT_UART_TX_PIN);

UARTConfigSetExpClk (DEBUG_UART、SysCtlClockGet ()、BAUD、
(UART_CONFIG_WLEN_8 | UART_CONFIG_STOP_ONE |
UART_CONFIG_PAR_NONE));

// IntMasterEnable();


UARTEnable (DEBUG_UART);
// UARTFIFOEnable (DEBUG_UART);
// UARTFIFOLevelSet (DEBUG_UART、UART_FIFO_TX4_8、UART_FIFO_RX4_8);
UARTIntEnable (DEBUG_UART、UART_INT_RX | UART_INT_RT);
UARTIntRegister (DEBUG_UART、UART4IntHandler);
IntEnable (INT_UART4);


空 UART4IntHandler (空)

uint32_t ui32Status;
uint32_t tempData;
uint32_t rxCount = 0;
//获取中断状态。
ui32Status = UARTIntStatus (DEBUG_UART、TRUE);

//清除已发出的中断。
UARTIntClear (DEBUG_UART、ui32Status);

//在接收 FIFO 中有字符时循环。
while (UARTCharsAvail (debug_UART))

Uart4Rx [rxCount++]= UARTCharGetNonBlocking (debug_UART);

DebugData.rxFlag = true;
// rxCount = 0;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有看到一个明显的错误、只是查看您的代码。 如果这只是一个小测试用例、并且您可以将项目导出到 zip 文件并将其附加到您的帖子中、我将尝试运行它。 否则、请查看此帖子 e2e.ti.com/.../423619中的问题7 、了解有关如何调试故障原因的提示。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否记得在项目的 C 启动文件中设置中断矢量?

    它可能会尝试触发 UART 中断并以 IntDefaultHandler()结束。