This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:寄存器 DFSR 和 ERROR 引脚

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/661364/tms570ls3137-register-dfsr-and-error-pin

器件型号:TMS570LS3137

您好!

有关 LS3137的两个问题:

1) 1)内核寄存器 DFSR、客户遇到 DFSR 错误。 该值可以是0x008或0x80D。 导致此问题的原因是什么? LS3137内是否有任何硬件损坏?

2) 2)错误引脚、它能否作为 GIO 进行控制、而不是从 ESM 进行控制?

非常感谢。

BR、Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jordan、

    DFSR 保存关于最后一次数据中止源的状态信息。
    0x08:精确外部中止->检查 R14以查找引起此中止的指令
    0x80D:权限+写入访问导致中止-->内存地址可能受到保护

    如果应从受保护或有故障的存储器位置读取或写入数据、则处理器会接受数据中止。 这可能是因为:
    •未实现存储器位置
    •存储器位置在特权模式下(处理器处于用户模式时)为只读或写
    •存储器位置由 MPU 进行读取或写入保护
    •ECC 检查逻辑在数据中检测到错误
    数据中止可以是精确的、也可以是不精确的。

    精确或同步中止中止、可确保在引起异常的指令上发生异常、这称为精确中止或同步中止。 这意味着、中止处理程序可以使用 SPSR_abt 和 R14_abt (LR_abt)寄存器来确定生成中止的指令以及中止时处理器的状态

    2. nERROR 引脚不能用作通用 IO 引脚。