This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:调试跟踪总线

Guru**** 2582805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/661169/tm4c129encpdt-debug-trace-bus

器件型号:TM4C129ENCPDT

大家好

跟踪总线由1个时钟信号和4个跟踪信号组成:TRD0-TRD3。

我不能使用所有总线信号、因为我更喜欢将这些引脚专用于其他功能。

时钟很重要...但其他跟踪信号会怎么样...我必须使用全部4个信号吗?

Avi Ben-Maor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Avi Ben-Maor、您好!
    答案取决于您用于捕获跟踪的工具。 器件支持串行线迹模式以及四引脚模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想补充 一点、"超越所使用的工具"-通常、"更多跟踪信号"可让您对 MCU 的行为有"最深入的见解"。

    实际上、您有"SWO"(单向串行 UART 通道)与"4位并行"。   通常、跟踪捕获结果会随" 跟踪"的位数的增加而提高。

    虽然您"更愿意"将这些引脚专用于"远离跟踪"、但不能(暂时)避免"首选"、从而 使"远改进的跟踪结果" 可用?

    当这样 "添加 跟踪见解 可最大限度地提高 MCU 代码性能"(然后) -证明" 窃取"这些(临时)跟踪引脚 的最佳时间-并行使您(之前) 的"偏好"时。  (即 、实现"跟踪和 MCU 引脚利用率的最佳 方案"!)