This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:Tin_slew 时序

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/661172/tms570lc4357-tin_slew-timing

器件型号:TMS570LC4357

您好!

我们目前正在使用 TMS570LC4357 组件进行开发。

通过分析数据表"SPNS195C"、我们可以在§5.10.1"输入时序"中找到 表5-3中的"TIN_SLEW"时序、但 在上面的相关图5-2中、并未描述该时序。

这是在另一幅图中描述的时间,还是仅在表5-3中给出的定义?

此致、

Christopher。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christopher、

    表5-3中定义了 Tin_slew。 现在是输入信号从 VIL 变为 VIH 或从 VIH 变为 VIL 的时候了。 图5-2仅标记了 VIL 和 VIH、不标记 Tin_slew。 我将向我们的数据表所有者报告您的反馈。 谢谢