This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:密钥寄存器

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/661183/tms570lc4357-key-register

器件型号:TMS570LC4357

您好!

我们目前正在使用 TMS570LC4357 组件进行开发。

通过分析数据表"SPNS195C"、我们可以在§6.5.4.1 "信号比较工作模块"、"专用密钥"和"密钥寄存器"术语中找到。

您能否向我们提供这些术语的含义以及有关这些术语的更多信息?

此致、

Christopher。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    安全关键型应用需要对器件中关键组件(如 CPU 和 VIM)的故障进行运行时检测。 为此、Cortex-R5F 的 CPU 比较模块(CCM-R5F)比较了在锁步配置中运行的两个 Cortex-R5F CPU 的内核总线输出。 此 MCU 还在锁步配置中实现了两个 VIM 模块。 CPU 或 VIMS 的内核比较总线输出中的任何差异都会标记为错误。 出于诊断目的、CCM-R5F 还包含自检功能、允许对 CCM-R5F 内的硬件故障进行引导时间检查。

    CPU/VIM 输出比较诊断可在以下四种运行模式中的一种运行:

    1:有源比较锁步模式

    2.自检

    3.强制执行错误

    4.自检错误强制

    通过向相应诊断的 KEY 寄存器(MKEY1、MKEY2)写入一个专用密钥、可选择运行模式。

    MKEY1用于选择 CPU 输出比较诊断的工作模式:

     

    MKEY2用于选择 VIM 输出比较诊断的工作模式:

    有关详细信息、请参阅 TRM (spnu563)的第13章。