This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:TMS570LC435:EMAC - PHY RMII 接口

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/661060/tms570lc4357-tms570lc435-emac---phy-rmii-interfacing

器件型号:TMS570LC4357

您好!

我正在定制板上使用 TMS570LC4357微控制器。

尝试使用 EMAC 模块时遇到一些困难。

我实际使用的配置预见到 RMII 接口与 PHY Dp83848的连接,如下面的电路所示:

从 lwIP Demo v03开始,我已将 PHY 驱动程序替换为与我的 PHY 设备相关的驱动程序,并已将 PINMUX 连接从 MII 更改为 RMII。

MDIO 似乎正确连接 PHY、但当通过示波器在 RMII_TXEN 和 RMII_TXD[1:0]线路上获取信号时、虽然在 ARP 请求之后调用了 TX ISR、但未检测到任何活动。

有什么建议让我对此进行调查?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已解决。

    有必要从输入引脚复用选项卡中断开 MII 引脚连接: