This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1227:使用 HDK TMS570LS12x 打造简单的 Web 服务器

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LS1227
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1186289/tms570ls1227-making-a-simple-web-server-with-hdk-tms570ls12x

器件型号:TMS570LS1227
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

尊敬的先生或女士:

我使用 的是 TMS570LS12x、我想制作一个简单的 Web 服务器、类似于 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/443085/making-a-simple-web-server-with-tms570ls31x?Making-a-simple-web-server-with-TMS570LS31x 中的封闭式主题 

我正在尝试使用 SPNA239中描述的 Active Web Server 演示、并调整 TMS570LC43x 的构建项目:.../Hercules Examples-master\Application\ActiveWebserver\1.1.0\TMS570LC43x

n´t 问题是、我不能猜测如何将其适应我的电路板、因为 在 Halcogen 中、我没有要配置的 RTI 模块。

 有人可以 帮我解决这个问题吗?

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    您可以修改要在 LS12x HDK 上使用的 LC43x HDK 示例。

    对于新器件、应更改引脚多路复用器、时钟和 MPU 的配置。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、王先生、

    我尝试修改了 LC43x 的示例、但无法在 SCI2端口上获得任何通信。

    n´t、我无法看到 LED 按我的预期闪烁。

    您能告诉我  如何为 TMS570LS1227 HDK 更改引脚多路复用器、时钟和 MPU 吗?

    我将使用在 LwIP 示例中创建的 halcogen 文件作为起点。

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    我没有 TMS570LS12x 的示例。 我要看一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、王先生、  

    我有好消息! 网络服务器已开始在 HDK TMS570LS1227中正常工作。


    问题是、在 Halcogen 更新过程中、我没有注意到 sys_main.c 文件也发生了更改、因此  错过了对 EMAC_LwIP_Main (emacAddress)的主函数调用。 解决该问题。 感谢您的支持。

    现在 、它具有稳定的网络连接、我要进行更改、以便将 USER_LEed 和 MOFACY_LED 调至电路板中的正确输出。 n´t 将 GIO_B 连接到这里的 LED 、但 HET1_17、31、00、25、 18、29、27 和05。

    我尝试调整 io.h 、但没有任何积极的结果。您能帮您解决这个问题吗?

    谢谢!