This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:成功加载程序后、UniFlash 显示目标 CPU 上的电源故障错误

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/652810/rm48l952-uniflash-showing-power-failure-on-target-cpu-error-after-successfully-loading-program

器件型号:RM48L952
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

这是什么原因? 我是否应该假设程序按其所述成功加载?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Westin、

    您是否使用内置的 xds100v2或外部独立 JTAG 仿真器?

    在我看来、程序已正确加载。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用独立的 xds100v2。 它看起来加载正确。 我只是不知道在闪存之后它是否有其他事情需要做、而闪存却没有做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有更多信息可能会有所帮助。 如果未选中设置窗口中的"在程序加载后运行目标"复选框、则不会发生此问题。 是否有人可以告诉我取消选中它实际上会做什么? 如果未选中该选项,是否会阻止模块运行该程序,直到它重新启动?

    此外、当 UniFlash 重新打开时、此复选框状态似乎不会持续。 这是预期行为吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在我看来、这个问题是由你已经被编程到闪存中的代码引起的。