This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM46L852:轮询时的 Lwip

Guru**** 2766695 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/652940/rm46l852-lwip-on-polling

器件型号:RM46L852


在当前的 LwIP 堆栈中、DHCP 和静态 IP 都通过中断和回调函数获取。

是否有人可以通过轮询以太网 Tx 和 RX 标志来帮助我们确定获取 DHCP "IP 所需的更改?

在 while 循环中,我们实施并测试 了以太网 Rx 和 Tx 轮询,发现它可以正常工作(Web 服务器打开,控件对 ping 命令作出响应。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pramod、

    您是否要发布您的代码以供我们检查您的更改?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

    我们在 LwIP 堆栈中进行了以下更改、

    1.要通过轮询获取 DHCP IP,我们已通过轮询 Rx 和 Tx 以太网中断来重复检查状态 DHCP 状态

    在  lwipplib.c 文件的 lwIPInit()中

    if (ipMode = IPADDR_USE_DHCP)

    unsigned int DHCP_FLAG = 0;
    unsigned int dhcp_ries = 50;
    unsigned int count;
    unsigned int delay;

    while (dhcp_tries --)

        DHCP_START (&hdkNetIF[instNum]);

    状态=&(hdkNetIF[instNum].DHCP->state);
    if (dhcp_bound =*状态)

      DHCP_FLAG = 1;
      ipAddrPtr =(unsigned int*)&(hdkNetIF[instNum].ip_addr);
      返回(*ipAddrPtr);

    while (!((*((volatile uint32_t *)(EMAC_BASE + EMAC_MACINVECTOR))和 EMAC_MACINVECTOR_RXPEND))

      /*等待 RX 接收标志*/

    lwIPRxIntHandler (0U);

    状态=&(hdkNetIF[instNum].DHCP->state);
    if (dhcp_bound =*状态)

      DHCP_FLAG = 1;
      ipAddrPtr =(unsigned int*)&(hdkNetIF[instNum].ip_addr);
      返回(*ipAddrPtr);

    while ((*((volatile uint32_t *)(EMAC_BASE + EMAC_MACINVECTOR))和 EMAC_MACINVECTOR_TXPEND)

      lwIPTxIntHandler (0U);

    延迟= 0x8FFFFU;
    while (delay--);

    状态=&(hdkNetIF[instNum].DHCP->state);
    if (dhcp_bound =*状态)

      DHCP_FLAG = 1;
      ipAddrPtr =(unsigned int*)&(hdkNetIF[instNum].ip_addr);
      返回(*ipAddrPtr);

    while (!((*((volatile uint32_t *)(EMAC_BASE + EMAC_MACINVECTOR))和 EMAC_MACINVECTOR_RXPEND))

     /*等待 RX 接收标志*/

    lwIPRxIntHandler (0U);

    状态=&(hdkNetIF[instNum].DHCP->state);
    if (dhcp_bound =*状态)

      DHCP_FLAG = 1;
      ipAddrPtr =(unsigned int*)&(hdkNetIF[instNum].ip_addr);
      返回(*ipAddrPtr);

    2.要通过轮询获取静态 IP,

        在  etharp.c 文件的 etharp_raw ()函数中

    结果= netif->linkoutput (netif、p);
    ETHARP_STATS_INC (etharp.xmit);

    while ((*((volatile uint32_t *)(EMAC_BASE + EMAC_MACINVECTOR))和 EMAC_MACINVECTOR_TXPEND)

    lwIPTxIntHandler (0U);

    while (!((*((volatile uint32_t *)(EMAC_BASE + EMAC_MACINVECTOR))和 EMAC_MACINVECTOR_RXPEND))

    /*等待 RX 接收标志*/

    lwIPRxIntHandler (0U);



    /*免费 ARP 查询包*/
    pbuf_free (p);

    通过使用上述逻辑、如果我们在调试模式下执行代码、我们将获得 IP。 如果我们将代码置于自由运行模式,则始终报告为'0.0.0.0' ip.3。 在主 while 循环中。

    请提供建议。

    我们对轮询进行了后续更改。

    在 while (1)循环中、

    if ((*((volatile uint32_t *)(EMAC_BASE + EMAC_MACINVECTOR)))& EMAC_MACINVECTOR_TXPEND)

    lwIPTxIntHandler (0U);

    if (((*(volatile uint32_t *)(EMAC_BASE + EMAC_MACINVECTOR))和 EMAC_MACINVECTOR_RXPEND))

    lwIPRxIntHandler (0U);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QJ、

    cn 您请对上述代码提供评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LwIP 专家能否评论上述代码?

    这些更改是否正确解决、或者我们是否仍在某些地方遗漏了这些更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pramod、

    我不明白您为什么进行了这些更改。 以下代码不起作用? 您是否启用了 INT (VIM 通道77/79)?

    DHCP_START (&hdkNetIF[instNum]);

    计数= 10;

    /*检查 DHCP 完成的“计数”次数,每个时间用于给定的延迟。 *

    while (count -)

    延迟= 0x8FFFFU;

    while (delay--);

    状态=&(hdkNetIF[instNum].DHCP->state);

    if (dhcp_bound =*状态)

    DHCP_FLAG = 1;

      ipAddrPtr =(unsigned int*)&(hdkNetIF[instNum].ip_addr);

      返回(*ipAddrPtr);