This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM46L852:ADREFHI 引脚短接时的 ADC 输出值

Guru**** 2769425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/651899/rm46l852-adc-output-value-when-adrefhi-pin-is-shorted

器件型号:RM46L852

当 ADREFHI 引脚短接时、可以从 ADC 的结果存储器中获得什么值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    模拟转换范围取决于基准电压:ADREFHI 和 ADREFLO。 ADREFHI 是最高参考电压、也是可被转换的最大模拟电压。 如果 ADREFHI 被短接、采样值应该为0。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、QJ。

    我有多个问题。

    在引脚断开的情况下也是一样的吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将再次发布:

    --

    我有多个问题。

    在引脚断开的情况下也是一样的吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果悬空、ADREFLO 和 ADREFHI 将超出规格(VSSAD、VCCAD)。 ADC 存储器中的采样值是无用的。