This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS / TMS570LS0232:TMS570LS0232闪存 ECC 错误

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/652165/ccs-tms570ls0232-tms570ls0232-flash-ecc-error

器件型号:TMS570LS0232

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、  

我的客户使用 tms570ls0232启用闪存 ECC、运行到应用程序的程序将是应用程序部分中的闪存地址更改、引导加载程序段落未更改、屏蔽 flashwreg->fedacctrl1= 0x000a060au 和_COREENABLEFLASHECC_()在程序正常后、询问问题所在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄您好、

    1. _COREENABLEFLASHECC_(): 启用 ECC 检查闪存访问

    2. flashwreg->fedacctrl1= 0x000a060au: 启用对 CPU 指示的用于访问闪存的 ECC 错误的响应

    您的问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、QJ Wang、

    当启用 ECC 的程序运行到应用程序时、闪存中的应用程序代码错误、如图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    主闪存中的内容不会通过启用 ECC 来改变。 闪存编程可能不正确。