This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXRM46HDK 上 J9、J10、J11的器件型号

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDXRM46HDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/649307/partnumber-of-j9-j10-j11-on-tmdxrm46hdk

主题中讨论的其他器件:TMDXRM46HDK

大家好

有人知道 TMDXRM46HDK 电路板的 J9、J10、J11的器件型号吗? 或者对另一侧部件有任何建议?  

我认为 J9、J10、J11上的引脚距离 为2mm、但 J10引脚65到 J11 PIN2的距离不是2.0mm 的倍数。  

我应该怎么做、它不是固定的通用板。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Quan、您好!

    我将您的问题转交给电路板设计人员、以便他们提供更多信息。 但是,此 HDK 的产品页面上提供了此链接  的电路板设计文件。 还有一个用户指南、其中包含一些附加电路板信息。

    [引用用户="Nguyen Quan"]

    我认为 J9、J10、J11上的引脚距离 为2mm、但 J10引脚65到 J11 PIN2的距离不是2.0mm 的倍数。  

    我应该怎么做、它不是固定的通用板。

    [/报价]

    我不知道你在这套问题/评论中所指的是什么。 它是 TI 用于 Hercules 开发的定制设计。 每个连接器都包括在内、以便访问指定的功能。 当然、您可以使用这些连接器将兼容板设计为"子卡"、以进行系统级开发(尽管许可证不允许生产使用 HDK)。 它不符合任何标准或在 Hercules 系列器件之外通用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的回答。