This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/EK-TM4C123GXL:UART_READ()以连续接收数据。

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/652666/rtos-ek-tm4c123gxl-uart_read-to-receive-data-continuously

器件型号:EK-TM4C123GXL
主题中讨论的其他器件:Energia

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我正在努力将多个传感器连接到 TM4C123G 微控制器、并通过 UART 读取数据并将其存储在缓冲器中、然后通过 USB 接口传输相同的数据。 我在通过 UART 读取数据时遇到问题、当我尝试读取并阻止我的下一条语句时、它只返回任何内容。 以下是代码的一个片段、

void echoFxn (UArg arg0、UArg arg1)
{

UART_MULTIPLE_INIT();
while (1)
{
//uart_read (uart1、a、sizeof (a));
// uart_read (uart2、c、sizeof (c));
UART_READ (uart3、b、sizeof (b)));
UART_WRITE (uart3、b、sizeof (b));
}

}

静态空 UART_MULTIPLE_INIT()
{
//创建数据处理关闭的 UART。
UART_PARAMS_INIT (uartParams);
uartParams.writeDataMode = UART_DATA_BINARY;
uartParams.readDataMode = UART_DATA_BINARY;
uartParams.readReturnMode = UART_return_full;
uartParams.readEcho = UART_ECHO_OFF;
uartParams.baudrate = 115200;

UART = UART_OPEN (Board_UART0、uartParams);

if (UART == NULL){
System_printf ("未打开");
system_flush();
//打开用户 LED
GPIO_WRITE (Board_LED0、Board_LED_ON);
System_abort ("打开 UART 时出错");
}

UART_PARAMS_INIT (uartParams1);
uartParams1.writeDataMode = UART_DATA_BINARY;
uartParams1.readDataMode = UART_DATA_BINARY;
uartParams1.readReturnMode = UART_RETURN_FULL;
uartParams1.readEcho = UART_ECHO_OFF;
uartParams1.budrate = 115200;
uart1 = UART_open (Board_UART1、&uartParams1);

if (uart1 == NULL){
System_printf ("UART1未打开");
system_flush();
//打开用户 LED
GPIO_WRITE (Board_LED0、Board_LED_ON);
System_abort ("打开 UART 时出错");
}

UART_PARAMS_INIT (uartParams2);
uartParams2.writeDataMode = UART_DATA_BINARY;
uartParams2.readDataMode = UART_DATA_BINARY;
uartParams2.readReturnMode = UART_return_full;
uartParams2.readEcho = UART_ECHO_OFF;
uartParams2.budrate = 115200;
uart2 = UART_OPEN (Board_UART2、&uartParams2);

if (uart2 == NULL){
System_printf ("UART2未打开");
system_flush();
//打开用户 LED
GPIO_WRITE (Board_LED0、Board_LED_ON);
System_abort ("打开 UART 时出错");
}

UART_Params_init (uartParams3);
uartParams3.writeDataMode = UART_DATA_BINARY;
uartParams3.readDataMode = UART_DATA_BINARY;
uartParams3.readReturnMode = UART_RETURN_FULL;
//uartParams3.readEcho = UART_ECHO_OFF;
uartParams3.budrate = 115200;
// uartParams.readMode = UART_MODE_CALLBACK;
// uartParams.readCallback = readCallback;
uart3 = UART_OPEN (Board_UART3、&uartParams3);

if (uart3 == NULL){
System_printf ("UART3未打开");
system_flush();
//打开用户 LED
GPIO_WRITE (Board_LED0、Board_LED_ON);
System_abort ("打开 UART 时出错");
}

} 

我请求别人帮助我、我至少需要一个 UART 来接收数据、这样我就可以解决其他 UART 接收的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    看起来您不是在使用 TIVAWare、而是 Energia、这是一个类似于"设计"的平台。 您最好在 Energia 特定论坛上提问。

    Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将在 CCS 7.3和 TI-RTOS 中针对 Tiva-2.16构建它。 我确信这不是 Energia 代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、它是 TI-RTOS 所独有的。 您最好在该论坛中尝试一下。

    也可以是您自己的发明。 在这种情况下、最好使用 TIVAWare

    Robert