This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1105:BSL (UART)引脚和 Vref+引脚分配给同一引脚

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1105, MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1187972/mspm0l1105-bsl-uart-pin-and-vref-pin-are-assigned-to-the-same-pin

器件型号:MSPM0L1105
主题中讨论的其他器件: MSPM0L1306

您好!  

我们正在考虑采用 MSPM0L1105。

BSL (UART)引脚和 Vref+引脚分配给同一引脚。 如果我想通过 Vref+将 ADC 参考为外部电压基准、是否可以将 BSL 与 UART 一起使用?

谢谢、

Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Astro、

    在出厂时、您的观察结果是正确的、该器件的 UART BSL 加上 ADC 的外部 VREF 存在冲突。 不过,您可以使用 BSL 插件功能更改使用的 UART 实例或引脚(如果需要,也可以使用完全不同的接口)。 它确实需要一些闪存空间来执行此操作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jace

    我查看了用户指南、但没有太多信息。 您能否给我指出参考文档或特定的设置方法?

    谢谢、

    Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Astro、

    此信息将包含在《MSPM0 BSL 用户指南》中。 初始版本应位于其余文档所在的 mysecureSW 文件夹中。 SDK 中的 LP_MSPM0L1306 -> BSL 文件夹下还有代码示例。