This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0232:通过 CAN 对无地址进行读/写操作

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1188375/tms570ls0232-read-write-to-adreess-via-can

器件型号:TMS570LS0232
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

大家好、TI 专家、

我需要读取数据并将数据写入(0x08001C58)等地址。 我需要通过 CAN 来实现它。  我该怎么做?

谢谢你。
此致。

Zeynep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zeynep、

    我不清楚您的问题、  

    您为什么要特别阅读该地址? 为什么只能使用过孔?

    您提到了 RAM 中的地址、该地址是什么寄存器?

    --

    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,  Jagadish

    我被要求通过 CAN 来实现这一点。  不是那种特殊的地址。 我对此并不清楚。 我的意思是需要写入 RAM adrress。

    此致、

    Zeynep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zeynep、

    以上是通用 CAN 帧架构、在上述帧架构中、数据帧可以是我们写入 IFxDATA 寄存器的任何数据帧、如下所示。

    因此、在该数据寄存器上、您还可以写入一些要传输另一个 CAN 节点的寄存器数据或存储器数据、写入这些数据后、数据将转换为 CAN 帧并通过 CAN 总线进行传输。]

    在 HALCoGen 中有一个 CAN 示例、您可以在帮助主题中找到它们。

    在驱动程序层中、您可以重新查找传输"canTransmit"和接收"canGetData"的函数、可以使用它们在两个 CAN 节点之间交换数据。

    --

    谢谢、此致、
    Jagadish。