This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1106:内部 Vref 参考值

Guru**** 2886930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1187045/mspm0l1106-internal-vref-reference-value

器件型号:MSPM0L1106

STM 在生产过程中使用预定义的 Vcc 测量其内部基准电压。  

MSPM011也会提供以下功能(如图所示)吗?

此功能允许您通过使用 ADC 测量内部电源电压来监控电源电压。 我在数据表中找不到任何关于它的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    这个"特性"看起来只是 VREF 的校准值。 对于我们的器件、您可以监控电源电压、我们也提供了相关的代码示例。

    您需要启用内部 VREF 并使 VREF 为1.4V。 电源监控器使用 VDD/3 (这在数据表的 ADC 部分中)、因此电源电压为3.6时、最大值为1.2V、这不会是 VREF 的 FSR。 通过将1.4V 内部基准用作 VREF、电源监控器将在器件的所有工作电压范围内正常工作、并且不会受到 VDD 上任何电压变化的影响。

    如果他们能够访问 SDK、我建议查看 ADC12_monitor_supply 示例。

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、  
    感谢您的回答!!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、  

    此校准值是否可用于 TI MSPM0? 如果是,我将在哪个寄存器中找到该值?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    该校准数据不会存储在寄存器中、但器件会进行精度调整。  

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    感谢您提供的信息!!