This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM243:UDMA

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3643

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1187113/lp-am243-udma

器件型号:LP-AM243
主题中讨论的其他器件:ADC3643

IAM 尝试将 adc3643与 am243连接  

1)所以我使用 SPI 配置了 adc3643的寄存器

2)是否可以通过将 ADC 的数据输出引脚和数据时钟(130MHz)映射到 GPIO 来传输数据、然后 使用 uDMA 或 pdma 将数据传输到存储器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    我不熟悉 adc3643上的输出接口。 您使用什么输出模式? 时钟是否由 adc3643生成? 是否有任何可处理 adc3643输出接口的标准硬件接口(例如 SPI)?

    AM243x SDK 提供了一些使用 PRU 进行 ADC 连接的示例。 请参阅:

    https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM243X/08_05_00_24/exports/docs/api_guide_am243x/DRIVERS_PRU_ADC.html

    https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM243X/08_05_00_24/exports/docs/api_guide_am243x/EXAMPLES_PRU_ADC.html

    您认为这可以用于连接 adc3643吗?

    此致、
    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出接口:-CMOS 接口

    是的、输出时钟由 adc3643生成

    没有 SPI 等标准硬件接口可用于捕获数据、因此我们希望使用 GPIO、但可以使用 SPI 寄存器配置数字接口

    写入

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    SoC GPIO 可能具有太多的抖动、无法满足您的应用需求。

    您能否查看 PRU IO 示例并查看其是否适合您的需求?

    此致、
    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    [引用 userid="547541" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1187113/lp-am243-udma/4473304 #4473304"]:-CMOS 接口[/quot]

    您能描述一下这个界面吗?

    • 接口中包含哪些信号?
    • adc3643生成哪些信号? 连接的器件会生成哪些信号?
    • 它是同步接口吗?
    • 接口信号的数据速率是多少?
    • 等等

    您认为此接口可以使用任何标准协议(例如 SPI)吗? 否则、PRU 位拆裂可能是您的唯一选择。

    此致、
    弗兰克