This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS243GPEVM:在 PROC101B 板上将修订版1.0 MCU 替换为修订版2.0

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS243EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1187549/tmds243gpevm-replacing-rev1-0-mcu-with-a-rev-2-0-on-proc101b-boards

器件型号:TMDS243GPEVM

尊敬的 TI 团队:

在等待开发我们自己的电路板时、我们计划在我们的 TMDS243GPEVM (PROC101B-002版本)之一上将原始的 XAM2434ASFGGAALV 器件(修订版1.0)替换为 AM2432BSFFHIALLVR、以 加快固件开发。

1-  您是否发现 AM2432BSFFIALLVR 和 TMDS243GPEVM (PROC101B-002版本)之间存在任何潜在问题?

2 -最新的 SDK 是否能够支持此配置?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jessie、您好!

    您可能会考虑使用 TMDS243EVM、它与 TMDS243GPEVM 是同一电路板(尽管是 PROC101C)、但 EVM 上已经有 Rev 2.0器件。  与拆卸和更换 ALV 封装 BGA 器件相比、这将节省大量精力。

    如果您想使用 TMDS243GPEVM 继续操作并换用器件、我唯一的问题是所换用器件的可靠性、并确保在换用过程中不会损坏或移动电路板上的任何其他元件。

    SDK 应该已经支持版本2.0部件。

    谢谢、
    Mike