This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:有关 AM2434的 PRU-ICSSG 的问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1186886/am2434-questions-about-pru-icssg-for-am2434

器件型号:AM2434

大家好、

AM2434有两个 PRU-ICSSG、但可以同时使用哪些函数?

例如、我能否在每个 PRU-ICSSG 上启用2 x GMAC、1 x UART、1 x ECAP、9 x ΣΔ、4 x PWM 并同时使用它们?

此外、还有一个编码器为9 x ΣΔ、但该编码器可以通过一个 PRU-ICSSG 支持多少个通道?

谢谢您、

柳托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryuto、

    对拖延表示歉意。

    [引用 userid="547897" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1186886/am2434-questions-about-pru-icssg-for-am2434 "] AM2434有两个 PRU-ICSSG、但可以同时使用哪些函数?

    具体取决于引脚的可用性。 您可以使用 syscfg 引脚多路复用器工具来了解确切的数字。

    [引用 userid="547897" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1186886/am2434-questions-about-pru-icssg-for-am2434 ΣΔ]此外、还有一个编码器为9 x、但编码器可以通过一个 PRU-ICSSG 支持多少个通道?[/quot]

    它最多可支持9个通道、同样的限制是引脚可用性。

    BR

    Nilabh A.