This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:TMS570LC4357:TMS570LC4357 spi3 CAN#39;t 与 LTC6813通信、SOMI 线无任何通信

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1187477/tms570lc4357-tms570lc4357-tms570lc4357-spi3-can-t-communicate-with-ltc6813-somi-line-nothing

器件型号:TMS570LC4357

TMS570LC4357 spi5无法与 LTC6813通信、SOMI 系列仅获得 OxFF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    您的问题令人困惑、

    您说 SPI3无法就主题进行通信、但您说 SPI5无法就问题说明进行通信、请明确说明哪个 SPI 实例不起作用?

    您说的 SOMI 线仅获得0xFF、但主输出(SIMO)线是命令和其他数据在 SIMO 上正确发送还是不正确发送?

    您是否成功使用了任何 SPI 实例和 LTC6813?

    --

    谢谢、此致、

    Jagadish。