This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU110-U:XDS560或 XDS200是否正常?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCZAD, AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1187516/tmdsemu110-u-is-xds560-or-xds200-ok

器件型号:TMDSEMU110-U
主题中讨论的其他器件:TM4C129ENCZADAWR1843

大家好、我尝试在 TM4C129ENCZAD 上加载 XDS110、但调试器不会按照下面的 URL 进行驱动。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1185252/tm4c129enczad-what-to-do-when-the-device-is-not-found/4473179#4473179

在 TM4C 上安装 XDS110后、我想将程序加载到 AWR1843中并以调试器的形式运行。
(XDS560或200是否可作为替代产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于假期,专家不在办公室。 请在星期二之前回复。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对你的问题有点不清楚。  

    您是否能够使 TM4C 正常工作? 如果是这样、则不需要使用外部调试器。 您可以使用 T4MC MCU 通过 USB 连接到 CCS 中的 JTAG。

    您是否希望使用外部调试器而不是 TM4C?

    此致、

    Adria n