This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1292NCPDT:USB 串行通信故障

Guru**** 2579845 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1292NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/651989/tm4c1292ncpdt-usb-serial-communication-failure

器件型号:TM4C1292NCPDT

我最近遇到了主机和微控制器(TM4C1292NCPDT)之间的 USB 串行通信在相对较短的时间内失败的问题。  此问题似乎只发生在旧 PC 上(我注意到所有出现故障的 PC 都没有 USB 3.0端口)。

 

微控制器设置为 USB 复合器件、具有2个串行接口、一个用作命令行、另一个用作二进制接口。

 

当通信失败时、PC 报告无法设置串行链路的参数。

 

您是否了解任何类似的问题和/或权变措施?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eric、

    旧 PC 是否也使用旧版操作系统(如 Win XP 或 Win 7)、或者是否已升级到 Win 10?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Eric S"]此问题似乎仅发生在较旧的 PC 上[/报价]

    请注意、这意味着、更新的 PC 使用在持续时间和操作上是相似的、但并不是肯定的。    是这样吗?  

    我们的客户报告了类似的情况、但大多数情况下、"二进制接口以(近)连续模式运行"。    我可以检查是否有帮助-因为问题已解决...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    较旧的 PC 通常运行 Windows 7。   他们无法在装有 Windows 10的旧 PC 上测试此操作。 最后一次发生在客户现场、因此 他们 正在尝试获取我可以找到的任何旧 PC、以尝试复制和缩小条件范围。

     

    如果您可以检查先前报告的近连续二进制接口问题是否得到解决、我希望获得有关可能解决的任何指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    时间已经过去了(12月22日- 1月5日)、我不确定我是否可以(现在)"重新激励"该客户...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eric、

    我浏览了一些内容、没有发现任何类似的东西。 遗憾的是、我对复合器件的更详细的细节并不了解、更不用说用作二进制接口、因此我实际上不会根据问题陈述提供任何猜测。

    我对操作系统的问题是由 Win10和 Composite 示例的 Windows 驱动程序问题引起的、但似乎可以排除这些问题。