This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:HALCoGen 为 RM57L843器件创建的文件引用 cortex-R4

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/652988/rm57l843-halcogen-created-file-references-cortex-r4-for-rm57l843-part

器件型号:RM57L843
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

我将使用 HalCoGen 04.07.00为 RM57L843ZWT 微控制器创建板级支持包。  我选择了 GCC 工具集并请求 HAL Co Gen 创建代码。  hL_sys_core.s 文件包含.cpu cortex-R4的编译器指令。  假设 RM57是 cortex-R5、这是否是 HalCoGen 中的错误?  我已经包含了该文件的屏幕截图。

谢谢、

Pete Cunningham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Peter、

    我会将您的问题转发给我们的软件团队。 我认为这是一个错误、但我不知道它如何影响*。s 文件中的其他代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pete、

    该文件在主要基于 R4的所有 Hercules 平台中是通用的。  

    请随意更正。 我们没有在文件中使用任何 R5特定功能。 我将向开发团队提交一个 TT、以在其即将发布的版本中解决此问题。