This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:CC3100+ Tiva TM4C123GH6PM 客户端服务器建立

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM, CC3100, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/651398/tm4c123gh6pm-cc3100-tiva-tm4c123gh6pm-client-server-establishment

器件型号:TM4C123GH6PM
主题中讨论的其他器件: CC3100ENERGIA

您好,

我已经使用 XAMPP 在我的 PC 上创建了一个本地服务器、我想使用 CC3100 WiFi 模块的 TM4C123GH6PM 将我的传感器数据发送到网页。

我该怎么做?

我尝试过从 Energia 获取示例代码、但在串行监视器上看不到任何内容。

请建议我采取合适的方式来建立沟通。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在该论坛上没有看到过多的 Energia 支持(但可能有些 Energia 用户会跳转并提供帮助)。 如果您愿意使用 Code Composer Studio、可以使用"Resource Explorer"和用于 TivaC 的 TIRTOS 找到一些示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢主席先生