请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:RM46L852 主题中讨论的其他器件: HALCOGEN
工具/软件:Code Composer Studio
大家好:
使用 RM46L852微控制器生成用于控制蜂鸣器的周期波。
周期: 2秒
占空比: 10%
该引脚编号为32,名为[MIBSPI5NCS[0]/EPWM4A]。
使用 HALCOGEN、我在引脚复用中选择了 EPWM4A、在 [特殊引脚复用]选项卡中启用[启用 TBCLK 同步]、
已启用 ETPWM 驱动器、
下一步:
但是、 我无法获得所需的波形。 蜂鸣器始终响铃、而不是持续2秒。
感谢您的任何帮助。
此致
Daimb